This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:将 UART2配置为460800的波特率后发生错误。

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1336253/cc2642r-q1-an-error-occurs-after-configuring-uart2-with-a-baud-rate-of-460800

器件型号:CC2642R-Q1

大家好、

在使用 CC2642R-Q1设计产品的过程中、UART2接口配置(未使用 UART1)如下所示:

如果配置为230400或115200、则它可以正常运行。 我们还尝试将栈值从1024更改为8096、但仍然有相同的错误。

提高 UART2波特率时、还需要同时调整哪些其他参数?

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    哪个 SDK 版本上?