This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 中断

Guru**** 1853510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1334668/cc2640r2f-cc2640r2f-interrupt

器件型号:CC2640R2F

在 CC2640R2F 中,负边沿中断正在处理设置  

USER_PIN | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_NEGEDGE | PIN_HYSTERESIS、

但正边沿中断不工作。  

 USER_PIN | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOW | PIN_IRQ_POSedge | PIN_HYSTERESIS、

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    假设您没有在两个测试之间更改您的硬件设计、我想问一下为什么更改下拉(上拉/下拉)?

    我希望在两种情况下都使用相同类型的拉动、并且对上升沿也要尝试以下操作:

     user_pin | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_POSEDGE | PIN_HYSTERESIS,

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement

    感谢您的回复。

    实际上我只想设计正边沿中断。  

     由于它不工作,我使用上拉进行了负边沿中断检查(工作正常)

    USER_PIN | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_POSedge | PIN_HYSTERESIS、 此设置不起作用

    请建议 其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement,

    IAM 更改上拉/下拉中断测试的硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、请确保您使用了正确的拉动-否则引脚将无法达到预期的逻辑电平。

    此外、我认为您不应启用迟滞。 下面是第二条建议:

     user_pin | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_POSEDGE,

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    再次感谢大家。

    在没有迟滞的情况下仍然无法工作

    请建议 其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否提供系统的简化硬件原理图以说明引脚的使用方式?

    此外、您能否确认您同时使用上拉和下拉测试了最后一条建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克雷芒

    无迟滞时、下拉中断正常工作  

     USER_Pin | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement,

    中断仅发生一次,在该中断未被触发之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在此处发布了相同的问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1335737/cc2640r2f-bluetooth-forum

    我将回答您的新问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement,

    我觉得这个话题已经结束了。

    谢谢!