This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:用于2652P 的 PA 元件/模块

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2652R, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1334651/cc2652p7-pa-component-module-for-2652p

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC2652RCC2652P、CC2592

您好,

是否有专门设计用于2652P 的 PA 元件或是否有专门用于2652P 的集成模块可实现20dBm+10dBm=30dBm 的总体2.4G 传输功率?

客户希望在一些具体的场景中使用大功率输电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有能够立即输出30dBm 输出的部件。 抱歉。

    我们的 CC2592 器件功率可高达+22dBm、可与 CC2652R 器件配合使用。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否是说 CC2592可以根据 CC2652P 20dBm 输出增加额外的22dBm 功率、而输出功率完全达到42dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 CC2592可将 CC2652R (而非 P)器件的输出从4dBm 提升到22dBm。

    不保证 CC2592的输出功率大于22dBm。

    此致、

    拉斐尔