This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:蓝牙论坛

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1334737/cc2642r-bluetooth-forum

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

嗨、团队,

进入低功耗模式的具体表现是什么? 客户当前将 simplePeripheral_OAD_onchip 例程与 OAD 一起使用、启用 power_saving、关闭显示、关闭周期性任务和关闭广播、但仍然无法实现客户想要的节能状态。 全新 CR2450电池只能供电大约1个月、蓝牙主芯片不再正常工作。

power_saving 是预定义的。 在这种情况下、它是否应该在空闲时自动进入省电状态? 还需要单独调用 sleep()吗?

客户使用 energytrace++监控功耗、如下图所示。 您能否解释一下这些参数代表什么?

客户如何通过所捕获的这些图片的参数来确定是否进入低功耗模式?

谢谢、此致、

约兰德