This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:I2S 采样率?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2674R10, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1334803/cc2640r2f-i2s-sample-rate

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2674R10、CC2651R3、 CC2652R7

您好!

能否知道 I2S 样品生成的范围是多少?

是否有任何可能支持48kHz 或更高频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    CC26xx 器件(CC2640R2、CC2651R3、CC2642、CC2652R7、CC2674R10、 等)、I2S 时钟的最大速率为4 MHz。 假设您要通过 I2S 对16位音频进行采样、则采样频率最高可达128kHz -即4 MHz / 32。

    我希望这将有所帮助、

    此致、