This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如果我设计基于 CC2640R2F 的产品、是否需要重新认证 FCC?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1333943/cc2640r2f-if-i-design-products-based-on-cc2640r2f-is-fcc-re-certification-required

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640

FCC 是否会接受 TI 针对我所销售的基于 cc2640R2F 的产品提供的认证?

或者、我需要再次重复 FCC 认证流程吗?

此致、

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否要使用 CC2640R2F 替换您的(现有)硬件上的另一个器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您正在使用 IC、即使 TI 在我们的参考设计(Launchpad)上获得了 FCC 认证、FCC 认证也不可转让。 只有当您使用带有模块化认证的模块时、才可以重复使用 FCC ID 和认证。 因此、如果您正在使用 CC2640R2F 设计产品、您的产品将需要 FCC 认证。

    谢谢。

    里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 第一个设计始于 cc2640。

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢

    约翰