This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:UniFlash CAN't FLASH 映像

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1334233/lp-em-cc2340r5-uniflash-can-t-flash-image

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

您好

我当前希望使用 uniflash 刷写 bin 文件、但 Uniflash 出现错误。

我使用的演示为 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang、 SDK 版本为 simplelink_lowpower_f3_SDK_7_40_00_64。

我使用的 bin 文件通过以下配置生成

如何将 Uniflash 下载到闪存?

祝你度过美好的一天!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:

    二进制文件不允许存在孔洞、这是一个问题、因为  based_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程尝试对不直接位于存储器映射内的程序闪存(FLASHMEM)旁边 的 CCFG 进行编程(请参阅 TRM 的表3-1)。  因此、二进制映像生成尝试对 FLASHMEM 和 CCFG 之间的存储器部分进行编程、从而导致错误。

    E2E 主题 涵盖了一个类似的主题并提供了一些进一步的说明和编译后处理脚本、以帮助填充 CCFG 的 CRC。

    此致、
    瑞安