This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:在 SDK 中加载演示后无法连接 uniflash 和 CCS。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1333684/lp-em-cc2340r5-can-not-connect-uniflash-and-ccs-after-load-oad-demo-in-sdk

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5LP-XDS110ET

迪亚尔斯、

  EVM 电路板在加载负载演示后无法连接 uniflash 和 CCS、也无法加载新 固件、CCS 和 uniflash 始终报告错误-261。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请提供 SimpleLink F3 SDK 和 Uniflash 版本、使用的 OAD 工程以及 LP-EM-CC2340R5 板和 CC2340R5器件版本。  错误-261表示计算机与 XDS110 (而不是 XDS110和 CC2340R5器件)之间的通信问题。  您是否能够在 Code Composer Studio 内进行编程和调试?  请断开所有硬件/工具的连接、重新连接、刷新 Uniflash 会话、然后重试。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK:720 01 10

    Uniflash 8.5.0.4593

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这些版本是合适的、您仍然必须确定 LP-XDS110ET 和 PC 之间不稳定的原因。  如果您有任何其他可用的 LP 板或计算机、则也请测试这些板或计算机。

    此致、
    瑞安