This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:host_test 演示测试失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1329573/cc2340r5-host_test-demo-test-failed

器件型号:CC2340R5

您好

我目前正在测试 RSSI、但结果很差。 然后、我在 simplelink_lowpower_f3_SDK_7_20_01_10中使用了 host_test_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 来测量波形信号。

但是、更新 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64版本后、对发送 HCI 指令没有响应。 有什么区别吗?

祝你度过美好的一天!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:

    感谢您与我们联系。 我已经测试了7.40 SDK 中提供的 host_test 工程、它在我这边可以很好地工作。 刷写电路板后、您是否已对其进行了物理复位? 如果没有、那么您能否尝试通过复位引脚(通过按下 Type C 端口旁边的复位按钮)将其复位、然后重试? 如果这仍然不起作用、那么当您尝试发送 HCI 指令时、您能否共享 btool 中存在的输出日志?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    在我将其复位后、它仍然不工作。

    这是 btool 的日志输出:

    [1]: - 09:24:24.048
    端口于20242/2/29上午09:24:24开放
    -------------------------------------------------------
    [2]: - 09:24:24.186
    -类型: 0x01 (命令)
    -OpCode : 0xFC1D (HC389Ccb Ext_Reset )
    -数据长度: 0x01 (1)字节
    类型:0x00 (0)(芯片复位)
    转储(Tx):
    0000:01 1D FC 01 00 .....
    -------------------------------------------------------
    [3 ]: - 09:24:26.216
    消息响应超时
    Name=HCC45Cc Ext_Reset
    操作码= 0xFC1D
    TX 时间= 09:24:24.186
    -------------------------------------------------------
    [4]: - 09:24:26.217
    器件复位超时
    设备可能无法正常运行
    -------------------------------------------------------

    在此之前、我使用了 uart2echo_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 测试串行端口、可以正常发送和接收该端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 感谢您的确认。 您是否使用 SDK 中包含的 host_test 十六进制文件? 如果是、那么您能否尝试导入 host_test 项目、在本地构建项目并刷写本地生成的映像?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我当前正在 CCS 中导入 host_test 项目、并刷写 生成的映像。 我没有使用 hex 文件。
    日志是否有任何问题?

    此致、

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:

    明白了。 您看到的日志通常是在器件使用 host_test 进行刷写时看到的、但在连接到 btool 之前不会重置。 您使用的是 LP-EM-CC2340R5还是自定义板?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我使用 LP-EM-CC2340R5、并且芯片上标记了 CC2340R52。

    此外、我检查了 syscfg、发现器件视图配置为使用 CC2340R5RKP。

    此致、

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:

    这很奇怪。 我希望该项目能够正常工作。 您能否 在工作空间中压缩 host_test 项目并与我共享已编译的映像? 我想尝试在我这边重现此行为。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

    大家好、Jan、

    这是我的  host_test 项目、请尝试一下。

    此致、

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:

    项目是否以任何方式进行了修改? 它不是建设在我的末端。 我已经将未经修改的 host_test 导入到我的工作区中、成功构建、测试并导出它。 我已将存档附加到该消息。 您能否使用该项目进行测试? 也可以在项目中找到编译后的映像。

    e2e.ti.com/.../3426.host_5F00_test_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您提供的演示可以正常进行测试。

    此致、

    普雷斯顿