This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何检测 GPIO 状态以在 WCSP 封装上进入 PTM?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1333899/cc2640r2f-how-to-detecte-gpio-state-to-enter-ptm-on-wcsp-package

器件型号:CC2640R2F

您好!

我的客户基于该链接将 PTM 功能添加到项目中。

C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x/creating-a-custom-bluetooth-low-energy-application.html

"使用生产测试模式(PTM)"章节

基本来说、PTM 模式在 CC2640R2F LaunchPad 上运行。 我们使用 DIO4切换 PTM LaunchPad/SimplePeripherial 示例并确保成功。

然后、我们添加了 WCSP 配置以在 Launchpad DIO4上进行测试(将 DIO4连接到 GND 以拉低、然后复位)。

但它始终进入 PTM 模式、无法按预期通过 DIO4切换模式。

有什么想法、即如何让它在 WCSP 封装上工作并在 LaunchPad 上进行验证?

代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 我们将对此进行深入探讨、并尽快与您联系。 为了帮助我们更好地为您提供支持、您能否确认您当前使用的是 SDK 5.30、并分享用于测试的示例项目(如果有)?

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正在使用 ble 文件夹中的 SDK 5.3示例项目 simpleperipheral 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    为了健全,你能否确认使用调试器来检查你共享的代码片段中执行的 GPIO_READ()函数是否总是返回0 ?

    假设 GPIO_READ()函数始终返回0,请验证 GPIO 的配置和此引脚上的硬件设计。

    此致、