This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:LAUNCHXL-CC1352P

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1331709/launchxl-cc1352p-launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P

我们正致力于将 BLE 支持添加到现有项目、该器件将充当外设角色。 我们的主要问题是、在我们的项目中包含 BLE 堆栈会将闪存的使用量增加到高于可接受的水平、因为我们仍然需要内存进行 OTA 升级。 此外、如果文件大小大幅增加、则通过我们必须使用的机制、OTA 更新映像的下载时间会过长。

建议的解决方案之一是将 BLE 堆栈保留在闪存的保留部分、从不更新它、 闪存的其余部分可以拆分成其余的应用程序和 OTA 更新映像。 在尝试使用此解决方案之前、我们想知道加载程序是否支持此类 OTA 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    根据我的理解、您不打算使用我们的 OAD 机制、即 bim + simple_peripheral_oad_onchip、对吗?

    我想知道您正在使用哪种引导加载程序、您能解释一下吗?

    顺便说一下、在 CC13x0系列中、我们使用的只是实现您所描述的功能。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur、感谢您的答复、我的确指的是 BIM、但是 OTA 将 通过 Sub-GHz 网络完成、而不是通过 BLE。 我已经通读了文档、但我不确定 BIM 是否支持仅针对片上解决方案升级用户应用程序的情况。

    此外、如果我们确定由自定义引导加载程序来处理此操作、 可能会出现这种情况、因为我们不能在 OTA 更新期间让器件停止运行、将 BLE 堆栈与应用程序的其余部分分离有多难、 是否有任何示例或文档可以为我指明正确的方向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    感谢您提供信息。 遗憾的是、实际上无法从应用中分离 BLE 堆栈。

    假设您要更新现有产品、您是意味着它已经具有 PCB 2.4GHz 器件的硬件布局、还是必须重新设计它? 在这种情况下、我建议添加一个外部 SPI 闪存、并使用 bim_offchip。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur、您好、该硬件已配置为支持2.4GHz。  您能否进一步详细说明为何无法分离 BLE 堆栈?  OAD 文档中有仅应用程序升级、堆栈+应用程序升级等参考,这不是指 BLE 堆栈吗? 在这种情况下、理论上可以将映像仅拆分为应用和仅堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    您正在查看哪些 OAD 文档、您能给我发送一个链接吗?

    正如我说过的、可以在 CC13x0_CC26x0系列上实现这一点、因为这些系列具有更小的闪存。

    但我们在 CC13x2上没有相同的功能、因为 ROM、闪存和堆栈之间的链接过程在这里是不同的。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    大家好、我看到我阅读的文档同时适用于 CC13x0系列和 CC13x2系列、因此容易混淆。   

    但是,为了澄清我们的建议,应用程序仍然是单片的,但是将为 BLE 堆栈保留存储器,此区域永远不会被后续 OTA 更新所更改。 这当然需要手动更新链接器、但理论上仍然可以实现?

    在下面可以找到指向该文档的链接、

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AORV2P9xKyaQCr.Dunw8Rg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    据我所知,我们从未尝试过这样做,因此我们无法对此作出任何确认。

    我建议您尝试一下。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、如果分离图像 OAD 可用于 CC1352p、而 BLE 堆栈相当大、或者 microBLE 堆栈可用于此器件、那感觉很好。 也许是 未来发展的东西。