This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何在构建环境中配置引导加载程序后门 Linux、gcc 和源来自 git 集线器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1332821/cc2652p-how-can-i-config-bootloader-backdoor-at-build-environment-linux-gcc-and-source-is-from-git-hub

器件型号:CC2652P

您好、

如何在构建环境中配置引导加载程序后门 Linux、GCC 和 source 是通过 Git Hub 进行的?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652P

    您好、专家:

    如何在构建环境中输出十六进制格式 Linux、gcc 和源代码来自 git Hub?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您正在使用哪些 TI GitHub 资源?  我将根据您的相关主题采用 ot-ti: https://e2e.ti.com/f/1/t/1332982 

    因此、src NC/openthread.syscfg 器件配置更改将在下一个构建期间应用、并将反映在生成的.out 文件中。  CCS 使用 tiarmobjcopy 将.out 文件转换为.hex 格式、因此您可以选择完成相同的任务。

    此致、
    瑞安