This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何将 Linux GitHub RCP 1.3迁移到 Windows IDE 1.1?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1332982/cc2652p-how-can-i-migrate-linux-github-rcp-1-3-to-windows-ide-1-1

器件型号:CC2652P

您好、专家:

如何将 Linux GitHub RCP 1.3迁移到 Windows IDE 1.1?

https://urlisolation.com/browser?clickId=DEE15B6D-14BC-46F8-92F4-4E35E9E028FC&traceToken=1709711090%3Bti_hosted%3Bhttps%3A%2Fgithub.com%2FTexasInstrumen&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FTexasInstruments%2Fot-ti%2Ftree%2Frelease%2Fthread-1.3-certification-support

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    如果要在 Linux 计算机上使用 ot-ti GitHub 存储库、则必须使用 Windows Subsystem for Linux (WSL)或 Linux 虚拟机 (例如 VirtualBox)来实现此目的。  否则、请澄清您的意图。

    此致、
    瑞安