This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 ADS 中建模

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1332671/cc2640r2f-modeling-in-ads

器件型号:CC2640R2F

我在设计使用 ADS 将 CC2640R2F 连接到50 Ω 天线时需要帮助。 您能否指导我如何在 ADS 中对 CC2640R2F 进行建模? 我可以下载任何库吗?

此外、了解 RF_P 和 RF_N 引脚的输出阻抗对于设计适当的匹配网络至关重要。

尽管我在数据表中参考了匹配网络示例、但使用默认匹配网络规格、我们制造的电路板无法正常运行。 我正在尝试确定问题在于组件还是建议的匹配网络设计。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕没有 ADS 库。
    我们建议您遵循项目的参考设计、如果您想走 ADS 应用路、则可以对光绘文件进行 EM 仿真、然后针对 Murata 等组件使用供应商库与 ADS 进行共同仿真。

    可在此处(第9节)找到差分阻抗: https://www.ti.com/lit/pdf/swra640

    此致