This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:Android 应用程序以及 cc2340r5问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110, LP-EM-CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1325242/lp-em-cc2340r5-android-app-plus-cc2340r5-problem

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5LP-XDS110、、 UNIFLASH

我们已经购买了一些 LaunchPad、以了解 产品中最佳的 BT 组件、CC2340r5就是其中之一、  

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LP-EM-CC2340R5&node=A__ADLVFCaZ-bsEyu2CI72zww__lpf3_devtools__FUz-xrs__LATEST

我们需要确保通过带有预编程固件的 TI Android 应用程序来检测蓝牙设备并控制其功能。 但是、在我们的任何 Android 设备上、仍无法检测到该器件。

  1. 此问题是否可归因于硬件质量问题?

  2. 应采取哪些步骤来解决此检测问题?

  3. 尝试连接到此设备时、是否会为我们的未来客户带来任何潜在困难?

  4. 德州仪器(TI)文档规定将 LP-EM-CC2340R5侧连接器连接到 LP-XDS110。 但是、这些连接器似乎不是标准的公头转母头连接器。 此连接是否需要额外的电缆?

请务必注意、我们对器件执行了多个测试、包括:

a.将器件连接到3.3V 电源。
b.连接到 LP-XDS110电路板、确保正确连接到 XDS 引脚(请参阅随附的照片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morteza、您好!

    此处提供了 SimpleLink Academy Labs的链接、建议您查看 TI SimpleLink Connect 应用和 SimpleLink DATA_STREAM 示例模块。  您能否确认这些 LaunchPad 是全新开箱即用的、并且您正在使用最新的 TI SimpleLink Connect 应用程序?  如果无法在 Connect 应用程序或其他 低功耗蓝牙客户端应用程序(如 LightBlue、BLE Scanner 等)上观察到器件的广播、则器件可能未安装有效程序、需要重新刷写。  可以使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK、UNIFLASH和 CCStudio 来满足这些需求。

    此致、
    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确认该器件是全新的、是3天前交付的。根据数据表、我们预计器件具备固件、但我们会重新刷新固件并与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据提供的图像、我预计在运行过程中器件会被正确供电。  我建议使用终端程序检查 UART 接口、以观察是否按预期显示了任何文本。  有关 更多信息、请参阅 DATA_STREAM 自述文件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、到目前为止、我们成功测试了3个 BT IC、但 TI 的这个 IC 仍然无法正常工作。根据您的提议、我们尝试使用 TI 提供的示例重新闪存、但我们面临 附加的错误、因此无法进行编程。 这是硬件或软件问题吗?  

    初始化仿真器时出错:
    (错误-260 @ 0x0)
    尝试连接到 XDS110失败。
    原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
    固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
    限制。 固件和序列号可以使用
    xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
    安装目录中。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
    相关说明。
    (仿真包12.6.0.00029)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该行为表明  LP-XDS110固件存在问题。  如果是、您应该能够 使用  您已确认可行的不同 LP-XDS110对 LP-EM-CC2340R5进行编程。  以下是 有关使用 XDSDFU 实用程序更新 XDS110的其他说明。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么说、但从 PCB 上所选器件到这些软件问题的所有内容都迫使我认为存在质量问题、到目前为止、我们已经看到了3个问题、 我是技术项目负责人、我需要确保我们的零件质量、并且我们需要在生产线上使用此零件、我需要考虑最低50K 的产量。 因此、如果 TI 相信 组件的质量、我们恳请您更换部件、并对其他公司的部件进行测试、否则、无论您的部件成本和功耗如何、我都需要通过并使用其他公司的部件测试、 帮助我的团队将来避免质量问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不是 CC2340R5器件或 LaunchPad 的问题、CC2340R5器件或 LaunchPad 可  独立于 XDS110运行(即一个调试器可以对多个蓝牙模块进行编程)。   如果您遇到从 TI.com 商店订购的器件质量方面的问题、可以联系 TI 客户支持。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、您的发射板在连接到电源时,应根据文件进行工作,只是在外箱,不是
    2.您的调试器应该能与您自己的 LaunchPad 和代码示例协同工作,但不能  

    所以我觉得现在的质量问题不是问题、因为这需要100美元、但如果我围绕这做一个大的设计、然后我会遇到质量问题、这将是一个大问题。 我完全理解这可能是随机的原因,这就是为什么我向你提议,如果你认为不是一个一般问题 ,你的 IC 更改它,我们将再次检查它,但与当前的情况下,我不会承担风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您分享的经验当然是意料之外的。  请提供以下信息:

    • 有多少 LP-EM-CC2340R5 和 LP-XDS110单元(每个单元总共包含经过测试的单元)开箱即用。
    • 建议的缓解措施是否能解决每个问题。
    • 您获取故障  LP-EM-CC2340R5  LP-XDS110电路板的源代码(TI.com、分销商等)。
    •    UNIFLASH 报告的 CC2340R5芯片标记、LP-EM-CC2340R5和 LP-XDS110电路板版本以及 CC2340R5芯片版本。

    通过获取这些附加信息、可能有助于防止发生进一步的事件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回头再来看看、因为至少纸质版这些 IC 很有趣、我建议您将其  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Mouser 是 TI 的一家分销商、因此、我建议您在发货给您之前联系 Mouser 进行更换、并确定电路板是否已从其预期出厂设置中更改。

    此论坛仍应用于确定这些板在重新刷写其各自的固件后是否可以恢复和运行。  如果操作成功、则 IC /器件本身没有故障。  您是否计划 在最终产品中直接使用 LP-EM-CC2340R5/LP-XDS110硬件?  这会是非典型的、因为定制电路板 实现是 产品开发的预期目标。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我们只会使用 IC 本身, launchpad 通常只用于快速测试,以避免任何时间消耗我们的一侧的过程, 老实说,我们没有时间进一步调查细节,我们不想采取任何风险,所以没有必要从我们的一方进一步交流,如果这一变化在未来,我们将回来与您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想在这里添加一个注释给可能的其他读者定义的部件被替换为我们通过慕斯