This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:是否有任何方法可以在不阻塞代码的情况下将数据记录在 CCS 中

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1331887/cc2652r-is-there-any-way-to-log-the-data-in-ccs-without-blocking-the-code

器件型号:CC2652R

我目前正在开发一个需要记录数据的项目。 我想 知道、在 Simple SDK 6.10.29中、是否有任何不会影响 RTOS 的日志记录库、以及是否可以在 OUTH 阻止执行的情况下打印日志

cc2652r 芯片组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您是如何观察阻止代码执行的日志的?  如果您不能接受有关 TI-RTOS 7配置 BIOS 日志的条件、您能否说明需要为哪些日志记录数据?  您或许能够使用 日志框架UART2 TI 驱动程序或 System_printf 来满足您的需求。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在执行 Ble GAP 和 HCI 事件记录数据. 发生的情况是、我无法连接到器件、我已删除注释、可以正常工作。 我想的是、当事件引发时、我正在打印数据、在通过 display_printf 主机打印数据之前、另一个事件引发、因为我正在使用的应用程序扫描仪正在执行服务搜索、字符搜索可能会在前一个函数执行前引发另一个事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 simple_peripheral.c 中参考了 HCI_GAP_EVENT_EVENT?  请提供引发问题的 Display_printf 添加的代码片段。  同时、我还是希望大家能够评估 SDK v7.40以及带有 复制 Display_printf 函数的默认 TI 示例、从而确定您在最新代码中的行为是否显而易见。  

    此致、
    瑞安