This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1332136/cc2540-cc2540

器件型号:CC2540

您好!
我使用 CC2540创建了一个板、用于 MCU 的 BLE 和 USB 桥接通信、但很遗憾、它不起作用。
我根据第三方参考设计进行了设计。
我想做第二版的。
您能否为我提供一些适用于此应用的参考设计?

我只需要两个功能

  • BLE
  • 用于对 MCU 进行编程的 USB 桥接器

如果有人可以审阅我之前的设计并提供反馈以找出可能的问题、我也会使用该设计。
我已经进行了布局审查、因此在本例中需要进行电路审查、而不需要进行 PCB 设计审查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您与我们联系。

    可在以下位置申请设计审核: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    以下是可在 TI.com 上找到的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDC-CC2540-BLE-USB

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。
    问题在于此设计具有 BLE 功能和 USB 通信、但我需要使用 CC2540作为 USB 和 MCU 之间的桥接器。
    如果必须对 MCU 进行编程、则需要 USB 桥接器 IC、如 FT232。
    我需要这款产品的参考设计、以便我可以使用已经可用的固件。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕 TI 不会提供您所需的确切参考设计。

    关于软件实现、我建议参考以下文档中的§5.5 https://www.ti.com/lit/swru222

    我希望这将有所帮助、

    此致、