请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5-Q1 主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC2340R5、 SysConfig
您好!
在使用 CC2340R5-Q1时、我们无法实现数据表中所述的待机电流。 不过、如果我们尝试在 LP-EM-CC2340R5上使用相同的代码、似乎确实正确进入了睡眠模式。 开发套件使用的是 CC2340R5RKP 器件、而我们使用的 是 CC2340R5RHB 器件。 当取示例代码"empty"并禁用 LED 时、SysConfig 中是否需要任何额外的步骤来启用 CC2340R5RHB 器件以进入睡眠模式?
以下是运行示例代码的开发套件的当前配置文件:

以下是运行相同代码的器件的电流: