This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:验证 cc2340R5的灵敏度

Guru**** 2559980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1328766/lp-em-cc2340r5-verify-the-sensitivity-of-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好、专家:

我的客户希望通过使用 LP-EM-CC2340R5验证 CC2340R5的灵敏度。

它们是否可以将 XDS110-XDS110 ET + LP-EM-CC2340R5一起置于屏蔽箱中? 或者、他们如何将数据作为数据表获取?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我建议将 host_test 应用程序与其低功耗蓝牙测试硬件结合使用。 host_test 应用程序支持通过 UART 进行通信、因此无需包含 XDS110。 有关测试灵敏度的详细信息、他们需要参考其测试硬件文档。

    他们认为需要重复此测试的具体原因是什么? 他们看到的是特定问题吗?

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克

    客户希望首先重现 IC 性能。 然后、他们可以使用相同的方式测试他们的电路板、并确保 性能不远。

    因此、您建议使用 UART 与电路板连接并将其置于屏蔽室中。  

    另外还要移除 CA2并在 CA1上放置15pF。 因此、他们可以将 SMA 电缆连接到设备。

    我的理解是正确的、对吧?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    没错、灵敏度测量应该使用传导路径来完成。 传导路径通过 CA1/CA2进行选择。  

    此致、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克

    确认一点。 CA1是15pF、而不是0 Ohmn 电阻、对吧?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    这是正确的 CA1是15pF。

    -周杰