This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:填写 BQC 的 Bluetooth SIG 射频测试问卷所需的信息、用于最终产品列表

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1330259/cc2640r2l-information-required-to-fill-bluetooth-sig-rf-testing-questionnaire-from-bqc-for-end-product-listing

器件型号:CC2640R2L

您好!

您能否分享以下信息,以填写 BQC 要求的以下问卷,或指出我可以找到以下信息的文档?
支持的功率等级:1、2或3?

支持的电源控制:(是/否)? 如果是、则为 TX 功率控制设置计时器值?

支持的数据包长度:1插槽、3插槽和5插槽?

支持 GFSK 调制? 相对于载波的带内图像频率(MHz)和内部调制测试的值 n?

增强的电源控制(是/否)?

最大 TX 模式输出功率?  (dBm)

支持稳定调制指数?

编码模式支持:TX 和 RX 数据包的最大长度和最小长度?

是否支持传输恒定音调扩展?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们会尽快查看并与您联系。 同时、以下参考资料可能会有所帮助:

    如何认证您的蓝牙产品

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    如果您尚未提及、CC2640R2L 有多个列出 QDID 的最终产品。 这些 QDID 应该可以简化认证流程、因此如果尚未完成、我建议您参考-请参阅 如何认证您的蓝牙产品 应用手册的表§2-3中的详细信息。

    然后、您提出的问题似乎出现了混淆。 一些问题是针对蓝牙经典器件。 因此、我回答了我认为相关的问题(即我已将问题删除并添加到列表中)。 如果我漏掉了一些东西、请告诉我。 当您要求参考时、我曾提到在哪里可以找到信息(仅供参考)。

    您的器件是否支持蓝牙射频? NO =跳过部分中的所有问题

    您的器件是否支持低功耗蓝牙(RFPHY)? =>参考数据表

    支持的功率等级:1、2或3? CSA5功率级1.5 (最大+10dBm) =>参考数据表

    最大 TX 模式输出功率?  (dBm)  5 dBm  =>参考数据表

    支持的角色? 发射器、接收器、收发器 =>参考数据表

    中提供了带内和互调值 §2.4的 蓝牙产品认证方法(分别为-2和3)

    数据包长度: 37 (因为 DLE 不可用)

    支持的接口? HCI ,波特率: 115200 =>参考用于认证的 host_test 示例的配置

    支持蓝牙5特性: (因为蓝牙堆栈使用规范4.x)

    支持稳定调制指数: (因为蓝牙堆栈使用规范4.x)

    支持编码模式: (因为蓝牙堆栈使用规范4.x)

    支持传输恒定音调扩展: (因为蓝牙堆栈使用规范4.x)

    天线切换支持: (因为蓝牙堆栈使用规范4.x)

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门特。 这很有帮助。 最后一个问题:我们的应用使用数据长度扩展并且支持255字节数据包长度。 我们是否必须修改主机测试以适应数据长度扩展? 或者我们可以参考 SDK 示例进行认证、并使用37字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用的是 DLE,请将"数据包长度"设置为255。 不需要更改 host_test 示例(测试机构使用的测试脚本将确保正确设置数据包大小)

    此致、