This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何更新实时连接上的 phy

Guru**** 2877440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1323037/cc2652r-how-to-update-the-phy-on-live-connection

器件型号:CC2652R

我有一个连接到 TI 器件的中央器件、其中 TI 器件为外设(假设 TI 中的代码是简单外设代码)如何获得中央器件的 TX 功率? 如何获取每一秒中央设备的 RSSI、以便得出器件之间的大致距离。 在那之后,我想知道如何动态设置外设设备 phy ? 我可以有任何链接或代码参考...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 您能否对以下问题提供一些答案、以便我们为您提供更好的支持:

    1.在本例中、您将使用什么作为中央设备来连接到 CC2652R 作为外设?

    2.是否已将 simple_peripheral 项目刷入外围设备? (这是正确的代码。)

    3.您目前安装的是哪个版本的 SDK?

    4.您能否提供有关如何/为何要动态设置外设 PHY 的背景信息?

      如果您尚未了解有关 simple_peripheral 项目的更多详细信息、我的第一建议是查看适用于 CC13xx/CC26xx 的 SimpleLink Academy 的 BLE 扫描和广播部分。  

    有关 RSSI/TX 功率的问题、请查看 此主题。  

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于中央系统、使用 ti_oad 应用程序来更新 OTA

    2.是的,我已经将 simple peripheral 项目刷入设备并根据需要添加了自定义特性和服务。  

    3. cc13xx/cc26xx 6.10.00.29版本

    4.当用户在执行 OTA 时走一段距离时、它会断开、因为我要将其设置为2mphy (范围会减小一些)。 我要做的是、根据用户距离、如果我更改器件的物理层、OTA 会在用户离家很远时降低速度、而 OTA 会在用户靠近器件时提高速度。  

    我 主要研究了低频扫描和广播部分、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    我很高兴听到您浏览了学院课程的大部分内容。 我首先建议使用可 在此处找到的最新版本的 SDK。 我之前引用的线程对于您尝试实现的内容是否有用?

    今天下午和周末之后、我可以花更多的时间了解动态 PHY 调整功能。

    此致、

    卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    目前尚未提供有关如何根据用户距离动态更改 PHY 的示例。 您是否能够升级到最新版本的 SDK 并查看前面引用的主题?

    谢谢。

    卢克