This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640 BLE 模块密钥生成问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1327787/cc2640-ble-module-passkey-generation-issue

主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的技术团队:

大家好!

请支持人员解决下面详细介绍的密钥生成问题。

尝试建立蓝牙连接时、未生成密钥。 (在完成一些成功的配对和取消配对迭代之后)。

即使关闭/打开 BLE 模块以及我们的 ECU、问题仍然未得到恢复。

只有在重新刷写 BLE 模块后、此问题才已恢复(密钥生成)。

请告诉我,这种问题解决的可能原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否确认您使用的器件和 SDK? 您使用的是 CC2640还是 CC2640R2? 您还能否提供 SDK 版本?

    为了阐明、密钥对是否首次工作(在擦除并重新刷写器件之后)? 如果是、那么您能否指定是否启用了绑定?

    此致、

    1月