This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:布局指南

Guru**** 2587265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1325365/cc2651r3sipa-layout-guidelines

器件型号:CC2651R3SIPA

您好!

我的客户正在使用 CC2651R3SIPA 设计其电路板。
根据数据表第10.4.2节和图10-4、建议将模块放置在靠近 PCB 边缘(1mm)的位置。
但由于布局限制、客户希望将该模块放置在 PCB 的中间。

q1)这是否可以接受?
Q2)如果问题1的答案是"是"、客户希望了解需要在天线之外保留多少非图案区域。
请参阅下图。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     田代浩一郎

    问题1: 否、它会调整天线并改变性能。 我将与我的团队进行核实、看看是否有其他替代方法可将设备移至中间。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    感谢您的答复。

    我将与我的团队核实是否有其他方法可以将设备移到中心。

    客户正在等待替代解决方案。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     田代浩一郎

    不幸的是、此尺寸是固定的。 如果客户希望将 IC 移到电路板的中央、则要么必须使用外部天线、要么通过外部组件进行重新调优。

    此致、

    Bun