主题中讨论的其他器件: CC2652R7
您好、TI!
我使用 Display_printf()来打印一些消息。
但是,它也会打印出转义和新行(即"\r\n")。
如何禁用 转义和新行?
我参考了下面的 E2E:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,王正品
我希望你们做得好。 看一下附加的 E2E 线程以及 syscfg Display 设置中的"禁用 ANSI"、它会在 ti_drivers_config.c 文件中更改以下内容:

并在 display.syscfg 文件中删除 Display.enableANSI = true;

您可以通过显示生成的文件(syscfg 右上角的"<>"按钮)并查看在 syscfg 中更改设置时指示更改的文件来查看这些更改; 不过、以上设置适用于 CC2652R7、因此对于 CC2642R 器件、它们可能采用不同的格式。
谢谢。
A·F
尊敬的 Alex ***:
感谢您的快速重播。
我已按照您的建议查看启用和禁用之间的区别,我展示了下面的 pic :
配置 使能 ANSI:


从启用 ANSI 打印:

配置 禁用 ANSI:


打印退出禁用 ANSI:

我看到了配置的打印格式的差异。 但这不是我要找的结果。
让我澄清一下我的问题:
是否有任何 API 或方法可以打印出数据,但它不自动打印转义和新行(\r\n )?
我想手动打印"\r\n"。 (例如 printf ("Hello world \r\n"),\r\n 由自己添加)。
我所预测的格式是下面的 pic (demo by none-TI launchpad):

但是如果我使用 Display_printf 函数、它将打印出如下内容:

并发布我的部分源代码:
Display_Handle display;
Display_Params params;
uint8_t idx ;
const unsigned char printBuff[] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A};
Display_init();
Display_Params_init(¶ms);
params.lineClearMode = DISPLAY_CLEAR_BOTH ;
display = Display_open(Display_Type_UART, ¶ms);
Display_printf(display,0,0,"Hello CC2652R1");
Display_printf(display,0,0,"Buffer Data : ");
for(idx=0 ; idx< sizeof(printBuff); idx++)
{
Display_printf(display,0,0,"0x%x ", printBuff[idx]);
}
当需要打印出大容量缓冲区的数据时、调试或记录变得容易得多。
这是我的主要问题,谢谢,等待你的建议。