This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2551580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1325231/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

在使用 CC2340R5 LaunchPad 进行实验并运行 buttonled_LP_EM 示例代码时、我遇到了问题。 我 能够按照预期正常使用代码进行构建和调试、但如果我将 DIO21引脚接地、调试尝试似乎会锁定。 它将尝试进入调试会话、但将只显示终止控件而不显示其他控件、下面的屏幕截图显示了调试窗口。 如您所见、除了终止调试会话外、我没有其他选项来控制调试会话。 此外、我在控制台中没有观察到任何错误来指示此处是什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    启动器件(由调试会话激发)时、将 DIO21接地将器件置于 ROM 串行引导加载程序模式。  这是默认 FCFG 引导加载程序设置的正确配置、 有关更多详细信息、请参阅 TRM 的第8.5.2节。  您可以导航到工程的 SysConfig 文件、然后选择器件配置->引导加载程序配置以选择不同的配置(例如"使用 CCFG 设置")、从而禁用此功能或选择不同的引脚触发器。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    非常感谢您的快速响应。 我现在知道现在的问题是什么以及如何解决。 谢谢