This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:无需32kHz 晶体即可在 CC2340R5上运行 Bluetooth®︎ 低功耗

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1313230/cc2340r5-running-bluetooth-low-energy-on-cc2340r5-without-a-32-khz-crystal

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2640

是否有文档介绍如何在没有32kHz 晶体的情况下在 CC2340R5上运行 BLE、如有用于 CC2640的文档? 或者、SWRA499C 能否用于 CC2340R5的指南? 参考 SWRA499C。

www.ti.com/.../swra499c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    感谢您与我们联系。

    请问您打算如何配置系统? 以下是我需要您输入的一些问题:

    - CC2340R5将担任哪些低功耗蓝牙角色(外设、广播设备、中央设备、扫描器)? 设备是否会建立一些蓝牙连接?

    -您的目标温度范围是什么? 您的目标是每分钟的温度变化量是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Clement,

    1.角色-广播设备

    2.有时会有蓝牙连接,我们打算在此设备上支持 OAD

    3、温度范围:-40°C~60°C

    4.每分钟温度变化:可能不超过1°C /分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、您好!

    无晶振操作的特性评定仍在进行中。 我无法在公共论坛上分享预期的时间安排。

    一般而言、

    -纯广播设备的实现不需要将晶体作为低频时钟源。

    中央实施绝对需要将晶体作为低频时钟源。

    -外设实施可能需要也可能不需要晶体作为低频时钟源,具体取决于温度范围、温度变化和其他因素。 前面提到的表征工作应该确定无晶振运行的限制、并提供适当的配置来实现它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cl é ment,

    您能否在此论坛之外联系我、讨论预期的时间表和特征评定工作?

    谢谢!
    科尔