This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Thread 示例正在工作、但蓝牙(Project Zero)无法工作

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1323947/cc2652r7-thread-example-working-but-bluetooth-project-zero-not-working

器件型号:CC2652R7

团队、您好!

    我们尝试了线程阴影程序、它运行良好、但蓝牙(Project ZERO)在具有 cc2752R7的定制电路板上不工作。 您可以推荐一些指引吗? 附加原理图文件和 BOM 文件以供参考  

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_SwitchBoard_5F00_cc2652R7_5F00_v2_5F00_Schmetic.pdf

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_SwitchBoard_5F00_cc2652R7_5F00_v2_5F00_BOM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    aslo Gerber 文件的相同部分

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Switch_5F00_Board_5F00_cc2652R7_5F00_v2_5F00_Gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarbjeet,

    您如何对 PROJECT_ZERO 进行编程?  该项目需要在应用二进制映像旁边对有效的片外 BIM 十六进制映像进行编程、您是否也实现了这一点?  如果您尝试改用诸如 simple_peripheral 的非 OAD 项目、会出现什么情况?  您是否使用 Smart RF Studio 7测试了射频完整性?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

        我首先擦除和闪存有效的 chiip-BIM 十六进制映像,然后项目零映像... 进行完全相同的操作。 其在 Launchpad 中工作时需要进行相同的过程、但在定制板中不需要... 我不能理解,一旦"遮阳"程序运行良好(意味着加入线程网络,并响应 CoAP 命令),太从20 mtrs 以上,但蓝牙程序不工作. 请扔掉一点灯……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供额外的背景信息。  我仍然倾向于您尝试使用 simple_peripheral (非 OAD)并使用 Smart RF Studio 7测试 BLE PHY。  您的定制电路板是否包含与 LaunchPad 相同的外部闪存 SPI 器件、包括类似的引脚名称?  您如何为您的电路板迁移项目、以及是否遵循了 定制硬件 建议?  您是否尝试过 调试 代码以进一步确定问题?  您可以将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供 SimpleLink 硬件团队进一步审查。

    此致、
    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的指导。 还按照建议转发了此邮件以供设计审查。 在这个论坛中,我可以检查我的查询的状态,但我如何获得我的进一步审查或我发送的邮件确认的更新...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件设计审查将 在三天至一周内作出回复。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错…… 您为 RF 推荐的软件还有一点是仅用于 Windows ... Ubuntu 有没有其他替代方法...? 使用 Ubuntu 22.04的 IM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可用于 Linux 的 TI 射频工具替代产品。  您仍可以测试 simple_peripheral。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要确保 BIM 项目 GPIO 正确且没有冲突。  

    -克尔