This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:定序错误导致的 ll 响应超时

Guru**** 2882500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640R2L, CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1318798/cc2640r2f-ll-response-timeout-due-to-wrong-sequencing

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640R2L

您好!

我正在使用上述芯片上的定制硬件基础。 大多数代码都基于简单的中央接口。 Simplelink CC2640R2F SDK 5.30.0.03、从器件是 Samsung A12。

问题是、我尝试LL_CONNECTION_PARAM_REQ尽快发送以尽快完成初始握手、因为 LL 事务(交错)排序错误、其他 LL 请求将失败。

其中一些请求可能由 BLE 堆栈本身(LL_FEATURE_REQLL_LENGTH_REQ...)发送。

当我LL_CONNECTION_PARAM_REQ在接收后发出(捕获@201)时GAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT,它与LL_LENGTH_REQ(捕获@213)混淆,导致此请求被从器件忽略,从而导致40秒超时和连接断开。 (与相关论坛主题中的相同)

如需了解更多 details.e2e.ti.com/.../ble_5F00_android_5F00_conn_2D00_param_5F00_response_5F00_connection_5F00_dropped.zip、请参阅附加的 Wireshark 捕获。

是否有方法可以避免中断 LL 请求时序? (例如、某些事件从 BLE 堆栈到信号、当其握手/协商完成时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    感谢您与我们联系。

    请您指定正在使用的器件的完整器件型号(CC2640R2F-Q1、CC2640R2F 或 CC2640R2L)。 通过这种方式、我们可以确保将您的问题发送给 proprr 团队。

    此外,我还想请您估计再现率? 在连接到三星 A12时、您是否设法100%复制此时间? 此外,你是否会通过使用其他电话和不同的操作系统(尤其是 iOS )来复制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement,

    它是 CC2640R2F。

    问题重现性率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    感谢您提供这些详细信息。

    我无法打开您提供的监听器日志、因为它们是使用我无法访问的工具(竞争对手监听器)收集的。
    但是、乍一看、手机似乎在前一个任务完成之前正在发送 LL 控制程序。
    您能否检查三星 S10E 是否同样发生这种情况? 此外,你能确认这不会发生在 iPhone 12 Pro 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement,

    尽管 BLE 和解码捕获是由竞争对手的监听工具完成的、但输出是独立的开放捕获格式、可以通过开放源码软件 Wireshark 打开该格式。 无需任何竞争对手的工具即可查看这些日志。 如有可能、请尝试访问。

    但是、乍一看、手机似乎在前一个任务完成之前正在发送 LL 控制程序。

    您是否可以指定能够引导您作出此假设的行号(列"否")? 大部分代码来自 Simple Central 示例- CC2640R2F 在这里是主器件、90%的 LL 请求由主器件启动。

    我在代码中触发的唯一请求是LL_CONNECTION_PARAM_REQ和 MTU 更改。

    直到我开始发送LL_CONNECTION_PARAM_REQ,一切工作正常。

    iPhone 12 Pro:

    大多数情况下很好、使用新的连接时序、因为线路91

    三星 S10e:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    感谢您提供的其他信息。

    相关信息、挑战不一定要使用 Wireshark 打开文件、而是访问文件"dissector"。 无论如何、您提供的屏幕截图应该会有所帮助。

    但是,乍看之下,电话似乎在完成前一个程序之前正在发送 LL 控制程序。 [/报价]

    此注释实际上不正确。 我应该已经写入"中央"(CC2640R2F)器件正在发送 LL 控制程序、然后再完成前一个程序。 为这种困惑道歉。
    我不确定这实际上是一个严重的线索,因为可以在 iPhone 日志上观察到相同的(第60行和第61行 LL_VERSION_IND 在 LL_LENGTH 程序的中间发送)。

    在 Samsung S10e 日志中、我看到主器件/CC2640R2发送数据包 LL_RESET_EXT_IND。 收集有关此数据包的更多信息会很有趣。 例如、哪个 oppCode 被拒绝、哪些 ErrorCode 被报告。

    为了健全性、还请检查电话是否支持扩展拒绝指示链路层功能。 可通过查看手机发送的 LL_FEATURE_RSP 来完成此检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是,我在不同机器上的 Wireshark 4.2.2的香草安装有这个竞争对手的协议分解器可用。 不幸的是、您无法使用它。

    TI 智能数据包监听器2的电路板支持非常有限、不能在 GNU/Linux 上运行、不能与最新的 Wireshark (4.2.2)配合使用、以及仅具有2个 Th 锚点的 Launchpad 微型 USB 连接器非常脆弱。 这就是我使用替代 BLE 监听工具的原因。

    反正...

    我不确定这实际上是一个严重的线索,因为可以在 iPhone 日志上观察到相同的线索(第60行和第61行带有 LL_VERSION_IND 在 LL_LENGTH 过程的中间发送)。[/引号]

    我认为这些 LL_VERSION_IND 无关紧要、因为它们不是请求、不需要任何响应、因此不与其他 LL 事务相冲突。

    iPhone 报告了以下 BLE 特性(支持长度扩展):

    .... ...1 = LE Encryption: True
    .... ..1. = Connection Parameters Request Procedure: True
    .... .1.. = Extended Reject Indication: True
    .... 1... = Slave Initiated Features Exchange: True
    ...1 .... = LE Ping: True
    ..1. .... = LE Data Packet Length Extension: True
    .1.. .... = LL Privacy: True
    1... .... = Extended Scanner Filter Policies: True
    .... ...1 = LE 2M PHY: True
    .... ..0. = Stable Modulation Index - Transmitter: False
    .... .0.. = Stable Modulation Index - Receiver: False
    .... 1... = LE Coded PHY: True
    ...1 .... = LE Extended Advertising: True
    ..1. .... = LE Periodic Advertising: True
    .1.. .... = Channel Selection Algorithm #2: True
    0... .... = LE Power Class 1: False
    .... ...1 = Minimum Number of Used Channels Procedure: True
    .... ..0. = Connection CTE Request: False
    .... .0.. = Connection CTE Response: False
    .... 0... = Connectionless CTE Transmitter: False
    ...0 .... = Connectionless CTE Receiver: False
    ..0. .... = Antenna Switching During CTE Transmission (AoD): False
    .0.. .... = Antenna Switching During CTE Reception (AoA): False
    0... .... = Receiving Constant Tone Extensions: False
    .... ...0 = Periodic Advertising Sync Transfer - Sender: False
    .... ..0. = Periodic Advertising Sync Transfer - Receiver: False
    .... .0.. = Sleep Clock Accuracy Updates: False
    .... 0... = Remote Public Key Validation: False
    ...0 .... = Connected Isochronous Stream - Central: False
    ..0. .... = Connected Isochronous Stream - Peripheral: False
    .0.. .... = Isochronous Broadcaster: False
    0... .... = Synchronized Receiver: False
    .... ...0 = Connected Isochronous Stream (Host Support): False
    .... ..0. = LE Power Control Request: False
    .... .0.. = LE Power Control Request: False
    .... 0... = LE Path Loss Monitoring: False
    ...0 .... = Periodic Advertising ADI support: False
    ..0. .... = Connection Subrating: False
    .0.. .... = Connection Subrating (Host Support): False
    0... .... = Channel Classification: False
    .... ...0 = Advertising Coding Selection: False
    .... ..0. = Advertising Coding Selection (Host Support): False
    .... .0.. = Periodic Advertising with Responses - Advertiser: False
    .... 0... = Periodic Advertising with Responses - Scanner: False
    0000 .... = Reserved bits: 0
    Reserved: 0000f9
    

    CC2640R2F 抑制 PHY 更改(@69)

    • 拒绝操作码:LL_PHY_REQ (0x16)
    • 错误代码:不同的事务冲突(0x2a)

    S10E 报告了这些 BLE 特性

    .... ...1 = LE Encryption: True
    .... ..1. = Connection Parameters Request Procedure: True
    .... .1.. = Extended Reject Indication: True
    .... 1... = Slave Initiated Features Exchange: True
    ...0 .... = LE Ping: False
    ..1. .... = LE Data Packet Length Extension: True
    .1.. .... = LL Privacy: True
    1... .... = Extended Scanner Filter Policies: True
    .... ...1 = LE 2M PHY: True
    .... ..0. = Stable Modulation Index - Transmitter: False
    .... .0.. = Stable Modulation Index - Receiver: False
    .... 1... = LE Coded PHY: True
    ...1 .... = LE Extended Advertising: True
    ..1. .... = LE Periodic Advertising: True
    .1.. .... = Channel Selection Algorithm #2: True
    0... .... = LE Power Class 1: False
    .... ...1 = Minimum Number of Used Channels Procedure: True
    .... ..0. = Connection CTE Request: False
    .... .0.. = Connection CTE Response: False
    .... 0... = Connectionless CTE Transmitter: False
    ...0 .... = Connectionless CTE Receiver: False
    ..0. .... = Antenna Switching During CTE Transmission (AoD): False
    .0.. .... = Antenna Switching During CTE Reception (AoA): False
    0... .... = Receiving Constant Tone Extensions: False
    .... ...0 = Periodic Advertising Sync Transfer - Sender: False
    .... ..0. = Periodic Advertising Sync Transfer - Receiver: False
    .... .0.. = Sleep Clock Accuracy Updates: False
    .... 0... = Remote Public Key Validation: False
    ...0 .... = Connected Isochronous Stream - Central: False
    ..0. .... = Connected Isochronous Stream - Peripheral: False
    .0.. .... = Isochronous Broadcaster: False
    0... .... = Synchronized Receiver: False
    .... ...0 = Connected Isochronous Stream (Host Support): False
    .... ..0. = LE Power Control Request: False
    .... .0.. = LE Power Control Request: False
    .... 0... = LE Path Loss Monitoring: False
    ...0 .... = Periodic Advertising ADI support: False
    ..0. .... = Connection Subrating: False
    .0.. .... = Connection Subrating (Host Support): False
    0... .... = Channel Classification: False
    .... ...0 = Advertising Coding Selection: False
    .... ..0. = Advertising Coding Selection (Host Support): False
    .... .0.. = Periodic Advertising with Responses - Advertiser: False
    .... 0... = Periodic Advertising with Responses - Scanner: False
    0000 .... = Reserved bits: 0
    Reserved: 00003b
    

    S10E 连接请求相关数据包详细信息:

    LL_CONNECTION_PARAM_REQ

    • 最小间隔:12
    • 最大间隔:40
    • 延迟:0
    • 超时:200

    LL_CONNECTION_PARAM_RSP

    • 最小间隔时间:36
    • 最大间隔时间:36
    • 延迟:0
    • 超时:200

    LL_Reject_EXT_IND

    • 拒绝操作码:LL_CONNECTION_PARAM_REQ (0x0F)
    • 错误代码:无效的 LMP/LL 参数(0x1E)

    我不确定 CC2640R2F BLE 堆栈对这些参数的不喜欢程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经回顾了 LL_CONNECTION_PARAM_RSP 的内容。 指定的时间间隔、延迟和超时似乎是正确的。
    为了确保完整性、您可以检查"基准连接事件计数"的值和偏移值。 为此、您应确保所有这些事件都是未来的(即参考连接事件计数+偏移大于当前连接事件)。

    除此之外、您能否查看 iPhone 发送的 LL_CONNECTION_PARAM_RSP 的内容? 我想看看我们是否能发现可以在一个线索的东西。
    同样、您可以尝试更改请求到 Android 手机的连接参数吗? 那么、看看它是否产生影响很有趣。
    最后但同样重要的是、您能否尝试延迟连接参数请求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题仍处于打开状态、请不要关闭此讨论。 现在我只需要关注不同的话题。 我将在未来几周内回来。