This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:BLE 扫描仪

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1321055/lp-cc1352p7-ble-scanner

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC2650

我有一个 LP-CC1352P7-4开发板和一个 CC2650。 CC2650连接到 OLED 显示屏、我可以用手机发送图像、图像显示在 OLED 上、工作正常。 现在、我需要扫描 CC2650器件并从 LP-CC1352P7-4开发板发送图像。 但是、在 Simple Central SDK 中、它无法显示自己基于 TI 的 BLE 器件;经过几次扫描后显示 TI BLE 器件。 我尝试了所有设置、但得到的结果相同。 CC2650每5秒广播一次、LP-CC1352P7-4扫描10秒。

给我一些与 BLE 网关相关的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    我不确定您的意思、您刚才说到"无法展示自己基于 TI 的 BLE 器件;几次扫描后就可以展示 TI BLE 器件"。

    您在忙碌的环境中进行扫描吗? 默认情况下,简单的中心只能扫描到8个结果,然后停止。 您是否应该增加该值? 它在 simple_central.h 中设置:

    // Maximum number of scan results.
    // Note: this value cannot be greater than the number of items reserved in
    // scMenuConnect (See simple_central_menu.c)
    // This cannot exceed 27 (two-button menu's constraint)
    #define DEFAULT_MAX_SCAN_RES                 8

    您还可以考虑添加一些滤波、以便只获得所需的扫描结果。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO
    已发现地址:0xB010A08AB963 RSSI:-30名称:SUT750BO  
    发现27个设备。