This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:内部闪存访问

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1321945/lp-cc2652r7-internal-flash-access

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

大家好、

使用的 SDK:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码:  simple_peripheral_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang

我们需要将4字节数据存储到内部闪存并在下一个引导周期中读取它。 我们曾尝试使用 osal_SNV_write/read、但似乎只有在 BLE 堆栈初始化之后才适用。 但我们需要在引导中最早读取数据。 请帮助我们,我们是否有任何配置从早期启动(可能在 main (之后)或 simple_peripheral Init 之前)访问内部闪存。

提前感谢