This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:LP-CC2652R7 PTM 启用问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, CC2652R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1321135/lp-cc2652r7-lp-cc2652r7-ptm-enable-issue

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652R7SysConfig

大家好、

我们在 LP-CC2652R7芯片中试验 PTM 模式。 请查看以下详细信息。

使用的 SDK:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码:  simple_peripheral_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang

问题1: 我们已在 simple peripheral syscfg 中启用了 PTM 模式、当我们尝试将 btool 与器件连接时、GAP_DeviceInit 失败。

问题2:  尽管 GAP_DeviceInit 失败 、我们仍然发出了一些 HCI 命令、例如 Model Test Txcmd、SetFreqTunecmd、然后我们得到的响应为 ROLE_CHANGE_NOT_ALVED、CMD_DISAVED。

请帮我们解决上述问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arunraj,

    感谢您与我们取得联系并提供您的项目详细信息! 我们将对此进行深入探讨、并尽快与您联系。

    与此同时、除了在简单外设 SysConfig 中启用 PTM 模式之外、您是否对 SysConfig 或任何工程文件进行了其他更改?

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    否、我们尚未更改项目中的任何 SysConfig 或文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查询1:GAP_DeviceInit ()已被应用程序代码调用-请参见 simple_peripheral.c 函数 SimplePeripheral_init ()中的。 因此、您无法再次执行相同的函数。

    查询2:请提供发出的命令顺序、以便我们提供帮助

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用 PTM 模式后、我们已经将 simple peripheral 设备连接到 BTool。 一旦我们得到 HCIEXT_ResetSystemCmd Ext_Set 的成功状态、我们就会尝试发送 HC3852、然后我们会得到 CMD_DISABLED 的响应状态。 请查看随附的日志、以供您参考

    e2e.ti.com/.../query_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。

    我现在可以验证 CC26x2不支持以下 HCI 命令、并且预期会出现 disallow 错误。

    • HCI_EXT_SetFreqTuneCmd

    • HCI_EXT_SaveFreqTuneCmd

    您可以在此了解更多信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/673194 。 看起来您可以尝试为此目的使用 SmartRF Studio、尽管我尚未尝试。

    我发现一些文档可能会误导、并将确保其得到改进。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提示支持。

    我们了解 CC26x2不支持某些 HCI 命令。 我们是否有任何这样的报告 可以让我们了解所有这些细节?

    重要的是、我们正在计划为 CC2652R7获取 FCC 认证、 我们已在 TI 论坛中进行了研究、并了解将使用 PTM 模式(生产测试模式)进行认证。 由于我们不熟悉 BLE 认证和 TI 平台、因此请帮助我们明确遵循什么程序或用户指南。   

    1.比如我们可以改变 BLE 1M、2M 的模式、执行时要经过 FCC 认证。

    请为这个做些必要的事  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的初始问题已得到解答、请您将此主题标记为已解决、并创建一个新主题来解答您的其他问题。

    这确保了论坛仍然容易跟踪其他读者。

    欣赏您的理解。

    此致、