This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:无法使用 LP-XDS110 ET 调试器在 LP-EM-CC2340R5 Launch Pad 板上对 CC2340R5进行编程

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1320400/lp-em-cc2340r5-could-not-able-to-program-the-cc2340r5-on-lp-em-cc2340r5-launch-pad-board-using-lp-xds110-et-debugger

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5LP-XDS110ET

我们有带调试器 LP-XDS110ET 的 CC2340R5评估套件。 我们无法对其进行编程。  

Code Composer Studio 版本:12.6.0.00008

OS Windows 11企业版- 64位  

我们使用的是 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64 SDK  

示例项目  

empty_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang

我们的设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, ilanchezhian Thingalkodi,

    我希望你们做得好。 您是否能够读取3V 或5V 线路上的任何电压(这将确认电路板是否通电)。 是否由器件管理器检测到电路板、如下图所示。  

    从您包含的映像来看、XDS 似乎有一些问题、我假设可能与需要更新的软件有关(通常在您使用 CCS 将软件连接到计算机后会进行更新)。  

    您能试一下吗? UniFlash 看看它是否提示您输入不同的错误?  

    谢谢。
    A·F