This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:从第三方模块中的 CC2640R2F 转换到 CC2650MODA

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA, CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1319070/cc2650moda-transitioning-from-cc2640r2f-in-a-3rd-party-module-to-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F、CC2650、 CC2640

大家好、

我们正在尝试从使用模块上的 CC2640R2F 的第三方模块供应商切换到 CC2650MODA。

我是否能够使用与 CC2640R2F 相同的二进制文件对 CC2650MODA 进行编程?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    恐怕 CC2640/CC2650 (用作 CC2650MODA 的基准)和 CC2640R2F 不是二进制兼容的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的指导。 那么、CC2640和 CC2650二进制文件可以在这两者之间使用吗?

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应尽可能明确:

    • CC2650和 CC2650MODA 是二进制兼容的。
    • 只要低功耗蓝牙是唯一使用的射频协议、CC2640和 CC2650都是二进制兼容的。
    • 只要低功耗蓝牙是唯一使用的射频协议、CC2640和 CC2650MODA 就是二进制兼容的。
    • CC2640R2F 和 CC2640不兼容二进制。
    • CC2640R2F 和 CC2650不兼容二进制。

    此致、