This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:适用于采用 MSPM0G3507的 BLE 音频用例

Guru**** 2768155 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, MSPM0G3507, CC2564MODNEM, CC2564, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1319359/cc2564modnem-for-ble-audio-use-case-using-mspm0g3507

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507CC2564CC2564MODN、CC2564C

团队、

很快将发布问题的描述。

安伯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我是开发人员、我是拥有电路板 MSPM0G3507和 CC2564MODNEM。 要连接这两者、  升压  CCEMADAPTER 被使用。 从 TI 开始、他们为 CC2564开发了 SDK 套件 、其中包括 MSP-EXP430F5529 、MSP-EXP430F5438、 DK-TM4C129X。 遗憾的是、这些电路板在 TI 已停产、而且已经不再生产。 我们正在开发蓝牙音频应用并为准备原型、我们选择了这款 MSPM0G3507板、因为它具有用于连接麦克风和扬声器的 ADC 和 DAC。  

    我们没有 SDK 连接 mspm0g3507到 cc2564modnem、而且我们已尝试移植堆栈代码、用于通过 CTS、RTS 功能启动 UART com、以发送 HCI 命令。 但无法理解需要考虑在库代码中更改哪些内容(例如 HRDWCFG、HAL.c、GPIO.h 等)  

    在此处需要支持以与该模块(CC2564和 MSPM0G3507)进行通信、从而继续下一步。

    如果需要任何详细信息、请告诉我。 我们可以适当地分享详细信息

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想说明一下、如果这是用于您希望获得蓝牙 sig 认证的新设计、那么您将无法使用 cc2564modn、因为 bt sig 已弃用了它。 cc2564C 仍然符合5.1以下资格、但 TI 不为其提供模块。 有第三方供应商销售带有 cc2564C 的模块(例如 BDE)。

    很重要的方面。 正如我告诉你们的那样,这一努力并不容易。 第一步是获取要使用 M0驱动程序库进行编译的代码。 这意味着使用 M0 UART API 调用以及 GPIO 调用等。

    我首先要了解一下简单链接学院、以了解如何使用 M0

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=IOGqZri__3.80.13.03&node=A__AVkPxX6hRXRpPST-l6LGfQ__MSPM0-ACADEMY__2f1Egw1__LATEST

    这是 UART 寄存器。

    从那里开始找出如何使用这些 API 在 bluetootopia 适应层。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、不仅仅是七个人、
    您能否确认您需要支持哪种蓝牙音频配置文件?
    这将帮助 Rogelio 确认哪些蓝牙软件堆栈和 TI SOC 可以(或将会)支持它。

    您好:Rogelio、
    对于蓝牙音频、您建议什么 TI SOC (计划在未来的蓝牙版本中仍将受到支持和认证)?

    提前感谢、

    A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于音频、您将需要使用经典蓝牙、遗憾的是、TI 拥有的唯一支持 BREDR 并经过认证的器件是 CC2564C。 有多个使用 CC2564C 的第三方模块。  

    不过、此处的一个常见问题是 TI 仅在 MSP432和 STM32 MCU 主机上支持 bluetootopia 堆栈。

    Bluetopia 支持所有可以感知的音频配置文件。 A2DP/A3DP、HFP、HSP 等...

    但是、由于 cc2564c 是一款收发器、因此您在技术上可以使用任何蓝牙堆栈(TI 不提供支持)、因为控制器本身已通过认证。  

    此致!

    罗格利奥