This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:尝试使用简单中央示例启用通知时返回失败

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1317842/lp-cc2652rb-return-failure-when-try-to-enable-the-notification-using-simple-central-example

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

大家好、

我使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 SDK、这是 CC2652RB 的 simple_central 示例

e2e.ti.com/.../2860.simple_5F00_central_5F00_LP_5F00_CC2652RB_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.zip

在服务器端、我每100ms 通知一次 I byte 数据、我可以在手机上接收该数据。 我希望使用我们的 LP cc2652rb EVM 板和使用简单的中央示例接收该通知。  我从 该线程迁移代码。 我将服务器端的服务和特征 uuid 设置为与启用 simple_central 相同。 以下是示例中添加的2个主要 fxn、您是否需要指导我如何接收通知? 我的代码中遗漏了什么?

bool SimpleCentral_enableNotif(uint8_t index) {
// Process message.
    attWriteReq_t req;
    bStatus_t retVal = FAILURE;
    uint8 configData[2] = { 0x01, 0x00 };
    req.pValue = GATT_bm_alloc(scConnHandle, ATT_WRITE_REQ, 2, NULL);

    uint8_t connIndex = SimpleCentral_getConnIndex(scConnHandle);
    SIMPLECENTRAL_ASSERT(connIndex < MAX_NUM_BLE_CONNS);

    // Enable notify for outgoing data Notification
    if ((req.pValue != NULL) && streamServiceHandle.chars[0].cccdHandle) {
        req.handle = streamServiceHandle.chars[0].cccdHandle;
        req.len = 2;
        memcpy(req.pValue, configData, 2);
        req.cmd = TRUE;
        req.sig = FALSE;
        retVal = GATT_WriteNoRsp(scConnHandle, &req);
        Display_printf(dispHandle, SC_ROW_NON_CONN, 0, "gatt read 0x%02x",
                       retVal);
    }
    if (retVal == SUCCESS) {
        return (true);
    }
    return (false);
}

static void SimpleCentral_processGATTMsg(gattMsgEvent_t *pMsg) {
    if (linkDB_Up(pMsg->connHandle)) {
        // See if GATT server was unable to transmit an ATT response
        if (pMsg->hdr.status == blePending) {
            // No HCI buffer was available. App can try to retransmit the response
            // on the next connection event. Drop it for now.
            Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0, "ATT Rsp dropped %d",
                    pMsg->method);
        } else if ((pMsg->method == ATT_READ_RSP)
                || ((pMsg->method == ATT_ERROR_RSP)
                        && (pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_READ_REQ))) {
            if (pMsg->method == ATT_ERROR_RSP) {
                Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0, "Read Error %d",
                        pMsg->msg.errorRsp.errCode);
            } else {
                // After a successful read, display the read value
                Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0,
                        "Read rsp: 0x%02x", pMsg->msg.readRsp.pValue[0]);
            }
        } else if ((pMsg->method == ATT_WRITE_RSP)
                || ((pMsg->method == ATT_ERROR_RSP)
                        && (pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_WRITE_REQ))) {
            if (pMsg->method == ATT_ERROR_RSP) {
                Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0, "Write Error %d",
                        pMsg->msg.errorRsp.errCode);
            } else {
                // After a successful write, display the value that was written and
                // increment value
                Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0,
                        "Write sent: 0x%02x", charVal);
            }

            tbm_goTo(&scMenuPerConn);
        } else if (pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_NOTI) {
            // Matt
            Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0,
                    "Notification: 0x%02x",
                    pMsg->msg.handleValueNoti.pValue[0]);
        } else if (pMsg->method == ATT_FLOW_CTRL_VIOLATED_EVENT) {
            // ATT request-response or indication-confirmation flow control is
            // violated. All subsequent ATT requests or indications will be dropped.
            // The app is informed in case it wants to drop the connection.

            // Display the opcode of the message that caused the violation.
            Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0, "FC Violated: %d",
                    pMsg->msg.flowCtrlEvt.opcode);
        } else if (pMsg->method == ATT_MTU_UPDATED_EVENT) {
            // MTU size updated
            Display_printf(dispHandle, SC_ROW_CUR_CONN, 0, "MTU Size: %d",
                    pMsg->msg.mtuEvt.MTU);
        } else if (discState != BLE_DISC_STATE_IDLE) {
            SimpleCentral_processGATTDiscEvent(pMsg);
        }
    } // else - in case a GATT message came after a connection has dropped, ignore it.

// Needed only for ATT Protocol messages
    GATT_bm_free(&pMsg->msg, pMsg->method);
}

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您与我们联系。 我们将对此进行研究、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    您能帮助我了解您目前获得的结果是什么吗? 您是否已成功启用通知? 您是否收到某些错误代码?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    目前、在我连接服务器之后、 我选择 enableNotification 调用 SimpleCentral_enableNotif 函数、如下所示。  

     menu_item_action (scMenuPerConn、2、"Enable Notif"、SimpleCentral_enableNotif    )----- >调用  SimpleCentral_enableNotif

    在我选择 菜单中的"Enable Notif"后、没有发生任何情况、也没有显示任何信息

     当我在第22行创建一个断点时,我发布的代码。 它显示 RetVal 为0x01、这表示失败。 在我建立连接后、req.pvalue 仍然等于 NULL。 在我的连接后、未存储相应句柄的原因。

    Matthew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、  

    当我尝试启用通知时、程序在下面停止、函数无法获取 connhandle。

        if (Error_policy_D == Error_SPIN) {
            for(;;) {
            }
        }
        else if (((eb == &defErr) && (Error_policy_D == Error_UNWIND)) || (Error_policy_D == Error_TERMINATE)) {
            System_abort("ti_sysbios_runtime_Error_raise: terminating execution\n");
        }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    您似乎在取得一些进展。

    如前所述、函数 menu_item_action 无法传递连接句柄、因此、您必须为此使用一个替代方法。

    通常、"req.pvalue"应该是使用 GATT_BM_alloc ()动态分配的。 此外、确保 ocode 参数(第二个参数)设置为要分配缓冲区的消息操作码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemet:

    感谢您的答复。

    我参考 simple_serial_socket_client_app_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例来启用通知。 我构建一个计时器来发布 EVT 并启用通知、当尝试传递 connhandle 并且程序在以下位置停止时、问题仍然会发生。

    e2e.ti.com/.../8015.simple_5F00_central_5F00_LP_5F00_CC2652RB_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.zip

        if (Error_policy_D == Error_SPIN) {
            for(;;) {
            }
        }
        else if (((eb == &defErr) && (Error_policy_D == Error_UNWIND)) || (Error_policy_D == Error_TERMINATE)) {
            System_abort("ti_sysbios_runtime_Error_raise: terminating execution\n");
        }
    }

    对此、您有何建议?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    您共享的代码是错误的结果-它不是导致错误的代码。

    我建议您尝试确定导致此错误的是哪一行。 为此、您可以使用一些断点来确定执行停止的位置。

    我希望这将有所帮助、

    此致、