This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:UniFlash 命令行错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1315211/cc2340r5-uniflash-command-line-error

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想检查 DUT 闪存、并在命令行中使用了 DSLite.exe、命令如下所示:
DSLite.exe noConnectflash -c D:\MAIN\NF1020_Series\ProductionTest\SVN\NF1020PktsTestForm\bin\Release\uniFlash\user_files\configs\cc2340r5.ccxml -l D:\MAIN\NF1020_Series\ProductionTest\SVN\NF1020PktsForm\bin\NF1020PktsForm\bin\cc23Flash\bin\monif\\cc23Flash\a Generated -BlankFlash\a settings\a -settings\user\launies\a -settings.a
回复如下所示:
信息:Cortex_M0P:闪存加载程序:CC23xx_flash_library_version 3.17.10.24
失败:执行空白检查时出错-闪存大小未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    我使用 GUI 执行"Perform Blank Check"、我将看到相同的情况。

    但是 、如果我首先读取器件信息、该过程将是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要确认、您是否能够通过 GUI 正确读取闪存? 我想确保 UniFlash 中读取闪存的内部功能能够按预期工作。 您是否还可以指定是在 LaunchPad 中还是在您的定制板中发生这种情况?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、我可以通过 GUI 成功读取器件信息、该函数在 GUI 上运行。

    和处理在定制电路板中运行。

    谢谢。

    吉米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我懂了。 我想我们可能在 BlankCheck 命令中缺少一个参数。 我认为我们应该参考-help 输出、从而确保我们正确设置命令并提供正确的参数

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    好的、BlankCheck 函数对我们的流程非常重要。

    进行更新、以对其进行修改?

    谢谢。

    吉米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    此命令现在应该可以在 CLI 中使用。 我们应该能够调用与 GUI 通过命令行调用相同的命令。 我认为我们可能把它称作错误的方式。 我认为有一个闪存大小参数是我们必须与命令一起传递的。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我在 CLI 上查看帮助列表、我没有看到任何有关闪存大小的参数。

    您能否提供 我 命令示例?

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我正在尝试在我旁边设置命令、但 GUI 中显示同样的错误。 您能否提供一些说明、说明如何设置 Uniflash GUI 来运行空白测试检查?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    您需要先单击"读取设备信息"。

    谢谢。

    吉米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我懂了。 我将尝试一下。 我认为这可能与 CLI 显示此错误的原因有关。 也许我们需要先运行"Read Device Info"命令、获取数据、并将其存储起来以备空白检查命令使用。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    我认为是这样、但我不知道如何在 CLI 上获取设备信息、并且帮助列表不会显示相关信息。

    谢谢。

    吉米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很抱歉这里的延迟,但我找到了执行 BlankCheck 测试的正确命令顺序。 如您所述、在执行该检查之前、我们必须读取器件信息、可以通过以下方式来执行该检查:

    ..\dslite.bat -c .\CC2340R5.ccxml -l .\generated.ufsettings -a ReadDeviceInfo -A BlankCheck

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、


    感谢你的帮助。

    吉米。