This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:最新的 SDK 是否支持 GLS 1.0.1?

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1309058/cc2640-is-the-latest-sdk-supports-gls-1-0-1

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好!

GLS 1.0规范的撤回日期 为2025年02月01日。

我们需要将  GLS 1.0.1规范应用于我们未来通过 SIG 认证的产品。

您是否可以检查以下 SDK 的堆栈是否支持 GLS 1.0.1?

- 用于 CC2640的 ble_sdk_2_02_07_06

- 适用于 CC2640R2F 的 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03 (blestack 而非 ble5stack)

谢谢。

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您与我们联系。 我们将查看您提供的查询、并尽快与您联系。 同时、我建议参考 如何认证您的蓝牙产品 、因为其中包含有关认证流程和指南的宝贵信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    在 CC2640R2器件上实现葡萄糖服务(GLS)符合 GLS 1.0规范。 尚未针对 GLS 1.0.1技术规格进行测试。

    根据我进行的审核、满足 GLS 1.0.1规格要求不需要进行任何更改或只需进行有限的更改。

    我建议您查看 GLS 1.0和1.0.1规范之间的差异、并实施增量。 如果需要、Bluetooth sig 提供了一个方便的"自上一版本以来的更改"文档 、此文档位于:https://www.bluetooth.com/specifications/specs/glucose-service-1-0-1/ (需要在 Bluetooth sig 上拥有帐户)。
    如前所述、这些更改相当有限、根据我的理解、假设器件支持的功能在其生命周期内没有变化、则无需具体更改。

    或者、您可以考虑迁移到新的 CC2340R5器件。 我知道硬件迁移需要比简单的代码更新更努力、但从长远来看、基于 CC2340R5设计系统应该可以帮助您节省一些成本。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简而言之、CC2340R5 器件符合 GLS 1.0.1规范、对吗?

    谢谢。

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    正确、在硬件层面、我没有看到任何违反 GLS 1.0.1规格的情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以检查 CC2340R5 支持的 BLE 堆栈 是否具有葡萄糖特性的"indicate propertie"?

    E16245: 如果葡萄糖特性的值在设备生命周期内可能发生变化,则葡萄糖特性特性将支持此属性,否则此服务将不包括此属性。

    我担心的是、对于  GLS 1.0.1的 CC2340R5产品、SIG 认证是可能的。

    谢谢。

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    CC2340R5上的 GLS 配置文件支持 葡萄糖特性的指示属性。

    更加具体地介绍我之前回答的  

    正确,在硬件层面,我看不到任何违反 GLS 1.0.1规范的内容。 [/报价]

    对于 CC2340R5上的 GLS 1.0.1、绝对没有硬件级别限制

    此致、