This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:可自定义设置

Guru**** 2500795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1316952/cc2650stk-customizable-setting

器件型号:CC2650STK

・是否可以改变加速计数据的采样率(所谓的 ODR、数据速率)?
・是否可以从上面获得的原始数据中只提取峰值和 RMS 值?
・在通过 BLE 等将上面拾取的值发送到智能手机时、是否可以更改传输频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • ble_sdk_2_02_07_06\sensortag\cc26xx\app\sensortag_mov.c 的 sensordefault_period src
    • 在调用 SensorMpu9250_accRead ((uint16_t*)&sensorData [6]后添加此滤波功能;
    • 我不确定具体指的是什么、但  ble_SDK_2_02_07_06\BLE\examples\sensortag\cc26xx\app_sensortag.c 包含几个可修改的 src 常量。  您不应寻求更改 BLE PHY 吞吐量。

    此致、
    瑞安