This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:如何配置 PWM (CCP)引脚?

Guru**** 2600555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1316292/cc2652r7-how-to-configure-the-pwm-ccp-pins

器件型号:CC2652R7

我有一个 PWM (GPT0A)正在运行、但不知道如何配置输出引脚。 (我已经阅读过参考手册很多次、但没弄清楚。)
我可以处理中断并使用一个 GPIO、但我想正确操作。

非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您指的是什么参考手册?  pwmled2 TI 驱动程序示例TI 驱动程序运行时 API PWM 接口/实现方案是帮助您快速入门的最佳资源。  您能否指定您正在尝试实现的目标以及无法实现的效果、也许可以用代码片段指定吗?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这给了我一个线索,我需要:

    /*!
    *@简介
    * IO 控制器中输入/输出端口连接 GPTimer 的定义
    *连接到引脚。 用于 gptimerCC26xxHWAttrs 以进行静态计时器配置
    * PIN 驱动器用于将一个引脚复用到计时器。
    *@sa PINCC26XX_setMux
    *@sa GPTimerCC26XX_getPinMux
    */
    typedef 枚举 GPTimerCC26XX_PinMux
    {
    GPT_PIN_0A = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT0、
    GPT_PIN_0b = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT1、
    GPT_PIN_1A = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT2、
    GPT_PIN_1B = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT3、
    GPT_PIN_2A = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT4、
    GPT_PIN_2B = IOC_PORT_MCU_PORT_Event5、
    GPT_PIN_3A = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT6、
    GPT_PIN_3B = IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT7、
    }GPTimerCC26XX_PinMux;

    我希望我可以在参考手册中找到此内容: https://www.ti.com/lit/ug/swcu192/swcu192.pdf?ts = 1705975324337

    感谢您的帮助!