大家好:
问题就像标题一样。 是否有办法防止这种情况发生?
SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64
CCS 版本:12.5.0.00007
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您联系我。
我将使用 basic_ble 示例。
2.这是发生在一个多角色的证明,然后。 连接后的数据传输过程中出现问题。 由于需要连接更多设备,因此需要在有连接时启用广播。
3.我使用了 Wireshark 来获取日志。
希望它对您有所帮助。
Br、
xxf
您好!
我懂了。 请帮助我了解以下内容:
我无法正确显示日志(dissector.lua 文件丢失)。 为了简化操作、您认为您是否可以直接从 Wireshark 将日志导出为 Excel 文件并共享它?
Br、
大卫。
Hellower,
很抱歉、我不能说清楚。 现在添加如下:
我仅使用 CC2340R5作为外设、而中央设备使用移动电话应用。
2."主机"是中央设备,"本地"是外围设备。 可能崩溃的外设是外设、它被配置为外设+中央设备。
对该器件的开箱即用 ASIC_ble 示例进行了以下修改。
连接间隔:20ms;
广播间隔:200ms;
最大连接数:4;
PDU 的最大大小255;
此外还添加了 UART 和 A 服务、程序会将 UART 接收到的数据转发给服务的通知通道。
这里的校正是外设将数据发送到中央设备。
Br、
xxf。
e2e.ti.com/.../4336.basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip
Hellower,
这是我用于在项目中重现问题的最简单的更改。
我用手机应用程序作为中央设备、UART 不断向 BLE 设备发送数据。
当最大连接数为1时,不会出现此问题。 但当最大连接数大于1时会发生这种情况。
请帮我。
Br、
xxf。
e2e.ti.com/.../CC2340_5F00_Wireshark_5F00_log.zip
Hellower,
Wireshark 文件在附录中。
Br、
xxf。
e2e.ti.com/.../CC2340_5F00_Wireshark_5F00_log.xlsx
Hellower,
Excel 文件中的 Wireshark 包含在附录中。
Br、
xxf。