This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何在蓝牙中获取连接事件值

Guru**** 2866150 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1316024/cc2652r-how-to-get-the-connection-event-value-in-bluetooth

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

如何在蓝牙代码中获取连接事件值我无法在 SysConfig 中找到它。 它是否位于代码的任何部分? 我有另一个板尝试连接它经常被断开,说连接未建立错误(0x3e)我在互联网上搜索的原因是它需要在6个连接事件中发送一些东西,但无法找到连接事件值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您提供的查询并回复您。 同时、您能否提供您正在开发的 SDK 版本和基础示例?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本是 simplelink cc13xx cc26xx SDK - 6.10.00.29。 无法共享代码,但它是从 SDK 中提供的蓝牙示例构建的。 我的疑问是哪里可以找到连接事件值. 我在双连接事件中研究的是在 两个连接事件之间的连接间隔时间,在接收来自发件人的数据包时能够监听的时间。 我可以在 SysConfig 文件中看到连接间隔值、但看不到连接事件值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    感谢您的联系。

    您可以在 事件计数器 信息作为 Gap_Conn Rproc.pt_t 结构的一部分。

    有关更多信息,请参阅我们的用户指南: 连接事件回调

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从哪里获得计时器? 事件计数器没有时间连接事件发生我认为。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    您能否指定这是哪个计时器?  您还可以从同一结构中获取时间戳信息。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在上图中有连接事件、发送和接收数据包的时间是多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    锚点是连接事件的开头(中央设备和外围设备将开会、中央设备将传输第一个数据包)。 您可以从 时间戳(连接事件回调)

    Br、

    大卫。