This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:basic_ble 广播设备角色中出现 SysConfig 错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1315743/cc2340r5-sysconfig-error-in-basic_ble-broadcaster-role

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

CCS 版本:12.5.0

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

SysConfig 版本:1.18.1

在 basic_ble 示例中、当我将器件角色更改为广播设备并尝试打开 Advertisement 参数1选项时、SysConfig 会显示如下错误:

 错误:eventProps:已尝试禁用未知选项"GAP_ADV_PROP_CONNECTED "

谢谢、请帮助检查这是否是 SysConfig 中的错误。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    感谢您报告此问题。 我成功地复制了与您的描述相同的内容。

    我会确保报告此问题、以便能够修复。

    作为临时权变措施、我建议您使用以下方法:

    1 -打开文件 \source\ti\ble5stack\.meta\broadcaster \广播_params.syscfg.js 中带有文本编辑器

    2-注释前面提到的文件的第83行-此行应包含"getDisabledOptions: generateDisabledOptions("eventProps"),"。

    3-保存更改并关闭文件。

    4 -在 CCS 中、重新打开.syscfg 文件并照常修改

    我希望此权变措施能够根据器件角色或其他参数绕过限制"事件属性"可用选项的代码。 到目前为止、情况似乎并不是这样、但请注意可能会发生这种情况。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    它工作正常、谢谢!

    此致、

    沭阳