大家好:
将 DSS_MAX_DATA_IN_LEN 的值设置为248后、主机以每5ms 248字节的速率向器件发送数据。 几秒钟后、器件会重新启动。 我不知道为什么。
SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_46
CCS 版本:12.5.0.00007


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
将 DSS_MAX_DATA_IN_LEN 的值设置为248后、主机以每5ms 248字节的速率向器件发送数据。 几秒钟后、器件会重新启动。 我不知道为什么。
SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_46
CCS 版本:12.5.0.00007


您好!
如果通过 BLE 传输数据、则可以在单个封装中发送的最大信息量称为最大传输单元(MTU)。 在 《用户指南》中 、我们有一个章节详细介绍了 MTU 是什么以及如何配置它。 简而言之、低功耗蓝牙规范将最大 MTU 大小设置为251字节。 如果有时间和数据要发送、则可以在单个连接间隔内发送多个数据包。 如果您在寻找器件的最大吞吐量、这将取决于中央和外设配置、发送的数据、使用的连接参数以及其他几个因素。 也就是说、由于协议本身大约为 1394kbps、低功耗蓝牙5具有吞吐量上限、 GitHub 上提供的 CC26XX 吞吐量示例中对此进行了详细说明。
增加 PDU 大小将增加可发送的数据量。 他们仍需要排队足够的数据以完全填充缓冲区、从而看到吞吐量的增加。 链接示例包含执行此操作的逻辑。 示例适用于 CC26XX 器件、因此会存在一些代码差异、但通用逻辑应保持不变。
您还可能遇到了内存问题、但我建议您浏览这些资源、确保您不会首先遗漏任何内容。
谢谢。
卢克