This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使用 SDK Composer 减小 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx SDK 的大小?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1313150/faq-how-to-reduce-the-size-of-the-cc13xx-cc26xx-and-cc23xx-sdk-using-sdk-composer

本指南展示了如何使用 SDK 编译器 因此、下载和安装的 SDK 的大小会减小。

本指南适用于受 SimpleLink 低功耗 F2 SDK (CC13x1、CC13x2、CC13x4、CC26x1、CC26x2和 CC26x4)和 SimpleLink 低功耗 F3 SDK (CC23xx)支持的器件。

1-打开 https://dev.ti.com/tirex/。该网页将所有 TI 器件的开发资源(SDK、培训、文档等)集中在一起。

2-展开"无线连接">"Embedded Software"。 应该会显示多个 SDK。 将鼠标悬停在适用于您的器件的 SDK 上、单击三个点并单击"Download"。
下面的屏幕截图显示了低功耗 F2 SDK 的过程。  

3-会显示一个弹出窗口,邀请您选择所需的组件。
选择所需的组件(这将自动取消选择 完整下载)。 完成后、点击下载图标、最终点击"Done"按钮。
下面的屏幕截图显示了如何创建

4-这将自动开始 zip 文件的下载。

5-解压缩 C:\ti 文件夹中的 zip 文件内容

6- SDK 已可供使用!

提示 :在 SDK 安装文件夹中,可以删除 docs 和 examples 文件夹以节省更多空间。

我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享!

    Br、

    大卫。