Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
各位成员、您好!
我不熟悉 CCS 和 TI MCU。 我正在使用 CC2340R5 MCU、并希望通过 UART 向串行监视器发送一个浮点值。
float w = 1234.5678; char str[50]; sprintf(str,"a: %f\r\n", w); UART_write(uart,str, sizeof(str),NULL);
请注意、我尝试了%0.2f -%f -%0.4f -%4.4f 等、但没有成功。 另请注意、它已通过 UART 写入静态 dat、并且它已正确显示。 因此这不是 UART 配置问题。 有一个指导方法可以解决这个问题吗?
我将使用 Code Composer Studio 进行编程。 此外、出于测试目的、我尝试修改 uart2callback 示例代码。