This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:BLE 网状网络聊天示例应用

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1311097/cc2652r-ble-mesh-chat-sample-application

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2592

大家好、

请允许我看看下面的查询:

1.您是否有关于同时运行 BLE 和 Thread 的多协议应用手册、指南和示例应用?

2.您是否有关于 BLE 网状网络远程配置的应用手册、指南和示例应用?

3.您是否也有 BLE 网状网络聊天示例应用?

客户 已经拥有自己的定制电路板 CC2652R1 + CC2592、并测试了远距离运行良好的蓝牙外设应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您的联系!  我们将对此进行研究、并尽快与您联系。  目前、您能否说明一下客户 当前用于 CC2652R1 + CC2592的项目以及这些项目来自哪个版本的 SDK?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 您是否有多协议并发运行 BLE 和 Thread 的应用手册、指南和应用示例?

    我们有 DMM 应用支持低功耗蓝牙+ 15.4或蓝牙 LE + Zigbee、但不支持低功耗蓝牙+ Thread。

    如果您问、由于蓝牙网状网络应用的耗时、使用蓝牙网状网络时的多协议功能将无法实现。

    Unknown 说:
    2. 您是否有关于 BLE 网状网络远程配置的应用手册、指南和示例应用?

    此处讨论了蓝牙网状网络配置: https://dev.ti.com/tirex/content/cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_03_00/_build_cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_03_00/source/blemesh/ble_mesh_provisioning/ble_mesh_provision.html

    Unknown 说:
    3. 您是否还有 BLE 网状网络聊天示例应用?

    不、我们不这么做。 另外、我还不太清楚这种类型的应用是什么。 您会恰好了解一些细节吗?或者您能向我指出规格吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    如果您问、由于蓝牙网状网络应用的耗时、使用蓝牙网状网络时的多协议功能将无法实现。

    =>您能告诉我哪些 TI BLE 多协议芯片+ PA/LNA FEM 支持 BLE + Thread 同时运行吗?

    =>是、仅 BLE 外设+仅 Thread、不是 BLE 网状网络+ Thread。

    https://dev.ti.com/tirex/content/cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_03_00/_build_cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_03_00/source/blemesh/ble_mesh_provisioning/ble_mesh_provision.html

    =>很抱歉、我没有看到 BLE 网状网络 远程 提供的参考设计。 "远程配置(PB 远程)允许配置程序配置位于配置程序无线电范围之外的设备。 这是通过使用蓝牙网状网络节点将配置消息中继到要配置的远程器件范围内的节点来实现的。"

    不、我们不这么做。 另外、我还不太清楚这种类型的应用是什么。 您会恰好了解一些细节吗?或者您能向我指出规格吗?

    =>蓝牙  网状网络:聊天 。 为  蓝牙网状网络聊天  样例演示了如何使用  网状网络  以通过文本促进节点之间的通信、方法是使用  聊天  客户端模式

    对不起,请参阅: 蓝牙网状网络:聊天—NRF Connect SDK 2.5.99文档( nordicsemi.com )

    请告知。

    此致、

    欧内斯特