This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 dslite 命令刷写 CC2340R5失败

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1310366/cc2340r5-fail-to-flash-cc2340r5-by-dslite-command

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我将使用 dslite 对 CC2340R5进行编程、但满足此问题。

但它应该只更新 ccfg、但不确定哪个部分已添加。

您能对此提供帮助吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈爱知

    我希望你们做得好。 我想问您是否已经尝试过芯片擦除、然后重新刷写电路板;或者是否已经尝试过使用 UniFlash 执行此过程的任何其他迭代。 您使用的是什么 SDK 版本、CCS 版本 、以及它所基于的是什么 SDK 示例工程?

    您是先连接 XDS110、然后连接 CC2340 LaunchPad 吗?

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉我的问题不清楚、我的意思是如果我在工厂中安装了 IC、CC2340中没有任何闪存、如何用 dslite 进行闪存?

    我们正在使用 UniFlash 版本: 8.4.0.4458和 SDK 版本7_20_01_10    

    以下 步骤是我们的操作程序:

     

    1. 使用 UniFlash (设置和实用程序->手动擦除->芯片擦除)擦除 CC2340r5的闪存、以将芯片恢复为原始状态。
    2. 使用 UniFlash 的独立命令行->生成软件包
    3. 运行生成的 dslite-Cortex_M0P.bat 脚本。
    4. 显示的错误如图所示、

    如果芯片中已经有固件、那么固件不会失效、并且可以正常通过 dslite 进行编程、

    但是、理想情况下、用于生产的芯片不应具有处于初始状态的固件、

    你有什么想法吗? 或者、您能否向我们介绍在生产线上实现编程的其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈爱知

    新 LaunchPad 已使用 BLE 示例进行编程、但出厂时的器件没有固件映像。 为了刷写没有任何固件映像的器件(无 ccfg)、需要启用一个特殊设置(因此 dslite 可以首先通过调试器加载到器件中)、设置为 " --mode noConnectFlash"。  

    > c:\ti\uniflash_8.2.0\dslite.bat --mode noConnectFlash --config C:\Users\...
    Executing the following command:
    > "c:\ti\uniflash_8.2.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" noConnectFlash --config C:\Users\...
    
    For more details and examples, please refer to the UniFlash Quick Start guide.
    
    

    谢谢。
    A·F