This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:将 OAD 添加到 Simple Peripheral 或 Project Zero

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1310800/cc1354p10-add-oad-to-simple-peripheral-or-project-zero

器件型号:CC1354P10

如何将负载添加到 cc1354p10的简单外设项目中。 所有指南都适用于较旧的微控制器、在删除 exclude_OAD 标志时、项目0不会针对 cc1354p10进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marten:

    实际上、好像 exclude_OAD 使项目零构建失败了。

    但是、您仍可以对较新的 based_ble_oad_xxxx 示例的 CC1354P10上使用 OAD。

    我报告了 PROJECT_ZERO 的问题。

    此致、

    亚瑟