This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:我们无法将内部代码转储到控制器(CC2640)、而是面向[ERROR-230 @0x0](测得的 JTAG IR 和 DR 扫描路径长度无效。 这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。 (仿真封装

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1309761/cc2640-we-unable-to-dump-code-inside-to-the-controller-cc2640-and-we-are-facing-the-error-230-0x0-the-measured-lengths-of-the-jtag-ir-and-dr-scan-paths-are-invalid-this-indicates-that-an-error-exists-in-the-link-delay-or-scan

器件型号:CC2640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shanmuganath:

    先前与该硬件的通信尝试是否成功?  您要使用什么 XDS 器件来尝试与 CC2640器件进行通信?  此外、您能否确定尝试连接到 UniflashFlash Programmer 2xdsdfu 实用程序时的行为?  您可以联系 IAR 支持 、获取有关其工具和环境的帮助。

    此致、
    瑞安