This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:cc2652rb 存储 SD 卡实验中存在错误

Guru**** 2563550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1309083/cc2652rb-there-is-an-error-in-the-cc2652rb-storage-sd-card-experiment

器件型号:CC2652RB

大家好、

我在 SDK 中使用了 fatsd 例程、

我目前想要实现 CC2652的存储 SD 卡功能,但现在遇到了一些问题:

刻录完成后、我在程序运行期间仍然在串行端口上看到一个错误。

在达到启动文件复制函数后、例程停止的原因是什么?

谢谢!此致!

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我假设您参考的是 Fatsdraw 示例SDFatFS TI 驱动程序。  您是否正在使用 BOOSTXL-SHARP128 和 LP-CC2652RB?  在查看 fatsdraw.c 文件时、执行似乎没有超过 while 语句。

        /*  Copy the contents from the src to the dst */
        while (true)
        {
            /*  Read from source file */
            fresult = f_read(&src, cpy_buff, CPY_BUFF_SIZE, &bytesRead);
            if (fresult || bytesRead == 0)
            {
                break; /* Error or EOF */
            }
    
            /*  Write to dst file */
            fresult = f_write(&dst, cpy_buff, bytesRead, &bytesWritten);
            if (fresult || bytesWritten < bytesRead)
            {
                Display_printf(display, 0, 0, "Disk Full\n");
                break; /* Error or Disk Full */
            }
    
            /*  Update the total number of bytes copied */
            totalBytesCopied += bytesWritten;
        }
        

    您可以进一步研究 CCS 调试器和附加的 Debug_printf 语句、以确定程序到底被卡住的位置。  我还建议 删除现有的 a1.txt、尝试其他 SD 卡、或重新格式化 SD 卡。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在使用 fatsd示例 和 LP-CC2652RB 、但不使用 BOOSTXL-SHARP128  

    我正在使用我设计的 SDcard。

    它们直接通过硬件电路板连接。

    在查看 fatsd.c 文件时、执行似乎不会超过 while 语句。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了让此代码执行得更远、似乎表明 SD 卡是有效的、并使用 FAT 文件系统进行了格式化。  您之前的失败与"错误..."不同 和"中止..." 显示在您的屏幕上。  在代码执行的不同区域内观察到错误 可能表明硬件设置不稳定。  我建议您检查物理连接、并使用逻辑分析仪或示波器进一步评估 SPI 线路。   我还建议获取 SHARP128 BoosterPack、以便对示例预期运行时的设置进行评估。  此外、确保 DIO20保持高电平、因为这可以防止共享同一 SPI 总线的外部闪存器件受到干扰。

    此致、
    瑞安